This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:+ BQ25731充电电压设置

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25731, TPS25750EVM, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245818/tps25750-bq25731-charge-voltage-setting

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25731、、、 TPS56637

您好! 我有一个关于 TPS25750 USB C PD 控制器的问题  

我正在尝试将其与 BQ25731电池充电芯片配合使用、但在 TPS25750 Application Customization Tool 中无法将电池充电电压降至9.2V 以下。

根据数据表、BQ25731应该能够为1至5节电池组充电。 这意味着我能够在"Battery Charger Configuration"下的"TPS25750 Application Customization Tool"中定义的充电电压应能够降至4.2伏、但仅允许9.2V 至23V。

此外、在 TPS25750EVM 指南的文档(SLVUBY2A–2020年7月–2020年11月修订)中、图5-4显示、使用 BQ25731时、此设置应能够降至1.024V。

谢谢。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认您看到的问题。  我需要咨询 GUI 团队。

    此致、
    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 提供模拟电池连接 TPS56637、以模拟3节电池。  这就是最小电压为9.2V 的原因。  在 GUI 中、可以选择 BQ 器件的非 EVM 配置、我认为该配置允许整个范围。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、无论我从图形中选择哪种配置(标记为 EVM 或不标记为 EVM)、BQ25731的充电电压都限制在 9.2V 和23V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    这是 GUI 中的一个错误。  非 EVM 配置不应存在限制。  我 已向相应的团队提交错误、以便尽快解决此问题。

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    是否有一个典型的解决时间可以用于我自己的计划? 我不希望这成为开发的主要障碍。

    谢谢、

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kyle:

    我正在努力确认、但通常软件发布会每季度一次、一旦软件发布达到长期稳定状态、则频率会更低。  如果还没有预测、您何时会遇到障碍?  如果我能提供"手动"方法来更新二进制文件、这有什么帮助吗?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    越早越好。

    手动权变措施将会很好。

    我即将用完要推进此项目的其他工作。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否导出设置并在此处提供、以及提供 BQ25731所需的值? 充电电压和电流?

    此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    假设您将为我生成配置、我可以获取以下两种配置的固件文件吗?

    我无法将 json 文件上传到此论坛帖子、因此这里是两个 configexport.json 的内容。

    {"调查问卷":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[0、4、4、0、0、null、1、null、1、null、2、8.4、1.664、null、null、null ]、"options":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}}

    {"调查问卷":{"version":"7.0.4.6"、"Answers":[2、4、4、0、0、null、1、null、1、null、2、8.4、1.664、null、null、null ]、"options":{}、"configID":"0000"、"VendorID":"0000"}}

    我希望上述两种配置都使用 BQ25731配置、充电电压为8.4V、充电电流为1.664A。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/config_5F00_1.bin

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/config_5F00_2.bin

    此致、

    克里斯