This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:VIN=VBIAS=5V 而 Vout=3.3V?

Guru**** 2515415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249036/tps74401-vin-vbias-5v-and-vout-3-3v

器件型号:TPS74401

你(们)好

我们正在使用 TPS74401RGWR 设计5V 至3.3V (0.6~1A 负载电流)。 我们不想设计额外的偏置电源。 Vbias 是否与 Vin 相同?

我认为没关系、根据数据表 第8.2.2-8.2.3节、  Vin >= Vout + Vdo (bias)。  但仍然希望您可以帮助确认它。  还有其他要注意的事情吗?   谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、该器件可以与单个电源轨一起使用。 如果余量为1.7V、您将有足够的余量在这些条件下运行。 唯一需要注意的是、偏置轨应连接到 VIN、在这种配置下、输入轨需要额外的最小电容。 请按照抓取问题时在数据表中显示的内容进行操作。

    此致、

    约翰