您好、TI!
我将使用 UCC27611将标准 MOSFET 半桥驱动器转换为 GaN 电平。 半桥驱动器来自降压/升压控制器 IC 并使用自举。
转换器在此配置下工作、但在某些工作点、高侧驱动器的开关状态不稳定。

下图显示了"良好"开关周期。

下图表示开关循环"不良"。 高侧上的 UCC27611在它开启后关断65ns。 ~50ns 后、它会重新开启。 该周期重复几次、直到稳定在高电平状态。

当驱动器启动该开关行为时、时序非常一致。 向 VDD 和 VREF 添加1uF 电容不会改变该行为。 我还向输入引脚添加了100 pF、但未产生影响。 该行为似乎取决于低侧 FET 的占空比。 当高侧驱动器停顿时间较长时、我获得了良好的开关周期、低侧 FET 具有低占空比、并出现了多个开关事件。
我使用差分探头测量了电源电压、它在5.6V 时看起来非常稳定、基准稳定在5V。
与 UCC27611和 GaN FET 的开关速度相比、~60ns 的时序相对较长、因此它与开关噪声无关。 您知道 UCC27611的行为为什么是这样的吗?