This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CC 增益

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, LPV821, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248398/bq76952-cc-gain

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 LPV821LM7705

大家好、我的客户正在使用952、并且我已经在检查他们对 USER_AMPS 和 CCGAIN 的使用。 您能否确认这些值:

1.设置 user_amps 以0.01安分辨率(0x06)或者厘安为单位报告电流。

它们具有一个100uOhm 分流器(即0.1m Ω)...它通过差动放大器以3.74增益进行放大。

3.如果我的计算正确、则会导致 cc 增益= 7.5684/0.374 = 20.2363 = 0x41a1e413。

然后、我能够以10.00A 的 电流放电、SRN/SRP 处的电压为3.74mV、而 BqStudio 随后会将 CC2显示为1001、这似乎是正确的。

它将 cc 增益显示为0.374m Ω。

这些参数是否正确?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey:

    差分放大器是否是添加到 BQ76952的感测电阻和 SRP/SRN 引脚之间的附加电路? 如果是、那么您的设置和计算过程的方法似乎是正确的、我可以知道。 我看不出它有什么问题、由于它在10A 时产生1001cA、它似乎工作正常。 看起来很好去!

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vederveld 先生的快速答复;

    是的、我使用了 LPV821作为具有3.74增益的差动放大器、并使用了 LM7705来为 VSS 供电、这样我就可以摆动到接地以下来测量充电电流。

    请再次明确 cc_gain 完全正确、100uOhm 分流和3.74增益可产生:CCgain =  7.5684/0.374 = 20.2363 = 0x41a1e413  

    对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、另外、我刚刚注意到、在 cc 增益计算中使用电路板偏移可能有误。  

    CCgain /=((float) CC_GainCounts -((float) CC_Offset /(float) OffsetSmpls));

    但是 sluaa32a 不表示应使用此偏移修改 cc 增益...正确吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wright 先生:

    正确、20.2363636与0x41a1e413相关、这看起来很好。 您是否遇到了这方面的问题、或者这只是为了确认计算?

    至于计算 ccgain、应仅依赖于7.5684/(以 mOhm 为单位的 Rsense)。 在将偏移值乘以任何增益之前、先从原始 ADC 值中减去该偏移值。 这用于修改小测量误差。 有关详细信息、我想查看《技术参考手册》中的第4.12节。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德