Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76952, LPV821, LM7705
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、、 LPV821、 LM7705
大家好、我的客户正在使用952、并且我已经在检查他们对 USER_AMPS 和 CCGAIN 的使用。 您能否确认这些值:
1.设置 user_amps 以0.01安分辨率(0x06)或者厘安为单位报告电流。
它们具有一个100uOhm 分流器(即0.1m Ω)...它通过差动放大器以3.74增益进行放大。
3.如果我的计算正确、则会导致 cc 增益= 7.5684/0.374 = 20.2363 = 0x41a1e413。
然后、我能够以10.00A 的 电流放电、SRN/SRP 处的电压为3.74mV、而 BqStudio 随后会将 CC2显示为1001、这似乎是正确的。
它将 cc 增益显示为0.374m Ω。
这些参数是否正确?
谢谢!