主题中讨论的其他器件: TPS23751、 TLV431A、
摘自 TPS23752数据表"8.2.2.7使用 SRT 引脚设置 PWM-VFO 阈值"、如下所示。
我如何知道 输出负载上 PWM 和 VFO 之间的阈值?
我能否 在输出负载上获得 PWM 和 VFO 之间的阈值公式?
8.2.2.7使用 SRT 引脚设置 PWM-VFO 阈值
TPS23751和 TPS23752在内部比较 SRT 和 CTL 引脚上的修改电压、以确定
操作模式。 设计人员应考虑轻负载工作点(考虑 VCTL 的值)
其中同步整流器(图32中的 M2)栅极驱动和开关损耗几乎符合
整流器二极管(图32中的 DOUT)。 通常、设计人员可以表征电路效率、输出负载和
控制引脚(VCTL)电压、然后选择转换点。 VFO 均→PWM (在较高负载电流下发生)
由于具有自然迟滞)和 PWM→VFO (在负载电流稍低时发生)、应进行转换
VSRT 设定点时考虑的温度。 例如:
1.假设在满载的18%且 VCTL = 2.0V 时出现所需的效率转换阈值
2.确定在何处设置 VSRT。
(2)
3.使用 VB 与 ARTN 之间的分压器设置 VSRT、如图32所示。
4.选择 RSRT1 = 100 kΩ、然后按如下公式计算 RSRT2:
(3)
5.为 RSRT2选择11 kΩ。