This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:输出负载上 PWM 和 VFO 之间的阈值

Guru**** 2502675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23752, TPS23751, TLV431A, TPS23752EVM-145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229051/tps23752-the-threshold-between-pwm-and-vfo-on-output-loading

器件型号:TPS23752
主题中讨论的其他器件: TPS23751TLV431A

摘自 TPS23752数据表"8.2.2.7使用 SRT 引脚设置 PWM-VFO 阈值"、如下所示。

我如何知道 输出负载上 PWM 和 VFO 之间的阈值?

我能否  在输出负载上获得 PWM 和 VFO 之间的阈值公式?

8.2.2.7使用 SRT 引脚设置 PWM-VFO 阈值
TPS23751和 TPS23752在内部比较 SRT 和 CTL 引脚上的修改电压、以确定
操作模式。 设计人员应考虑轻负载工作点(考虑 VCTL 的值)
其中同步整流器(图32中的 M2)栅极驱动和开关损耗几乎符合
整流器二极管(图32中的 DOUT)。 通常、设计人员可以表征电路效率、输出负载和
控制引脚(VCTL)电压、然后选择转换点。 VFO 均→PWM (在较高负载电流下发生)
由于具有自然迟滞)和 PWM→VFO (在负载电流稍低时发生)、应进行转换
VSRT 设定点时考虑的温度。 例如:
1.假设在满载的18%且 VCTL = 2.0V 时出现所需的效率转换阈值

2.确定在何处设置 VSRT。
(2)
3.使用 VB 与 ARTN 之间的分压器设置 VSRT、如图32所示。
4.选择 RSRT1 = 100 kΩ、然后按如下公式计算 RSRT2:
(3)
5.为 RSRT2选择11 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    感谢您的联系!

    若要从 VFO 模式进入 PWM 模式、 CTL 需要高于 VCTL_VFO (忽略迟滞)。 该值可能会根据不同的 V_SRT 值而发生变化。

    对于其与负载的关系、忽略交流信号、V_CTL = VB - R45 *[(Vout - VCA)/R47 * CTR ]。 在稳定状态下、VCA 通常随着负载功率的增加而增加。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以知道 VCA 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    很抱歉回复延迟。  

    VCA 通常随着负载功率的增加而增加。 但我对 VCA 电压不是很确定。 我已将您的问题转交给 PDS 团队、希望他们更熟悉 TLV431A。

    以下是可能有用的测试数据:

    -在1W 负载时、V_OUT = 5.05V、V_AU7 = 4.37V、 V_CTL = 1.88V 测量值。 如果我们假设 CTR = 80%、通过计算 V_CTL (cal)= 1.81V

    -当负载为25W 时、V_OUT = 5.03V、V_AU7 = 4.50V、 V_CTL = 2.76V。 如果我们假设 CTR = 80%、通过计算 V_CTL (cal)= 2.54V

     

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我能知道如何计算不同负载下的 VCA、以便  可以阐明 PWM 和 VFO 之间的阈值吗?

    中的 TPS23752EVM-145:TPS23752评估模块规格 图2。 TPS23752EVM-145原理图(2)、 V_SRT=0.723V 获取 VCTL_VFO=2.15V 。

    当 VCTL_VFO=2.15V 时、输出负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    感谢您的答复。 我们需要了解您提到的用于该计算的 TLV431A 阴极电压。 我会重新打开您的问题、并将您的问题转发给 PMIC 团队、希望他们更熟悉 TLV431A。

    在您的所有问题都已解决之前、请勿选中"已解决"。 这将 自动关闭您的问题。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang  

    亚历克斯正在运行几个实验. 他会回来找你的。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    对于该反激式控制电路、阴极电压将随 Vout 电压而变化。 该电路的典型工作方式是、当 Vout 上升到其所需阈值以上时、通过光耦合器的电流将增加、而反激式控制器将利用该信号来更改 PWM、从而校正 Vout。  我在您的电路中运行了 PSpice 仿真(如下所示)、这样您就可以粗略估算期望的阴极电压。 过去、我将 PSpice 用于类似的电路、发现实验中的测量值与 PSpice 上的测量值接近(但不十分准确)。

    该仿真显示、当 Vout (光耦合器以上的电压)值振荡超过其设定值0.1V 时、阴极电压最多下降1V。 这意味着二极管(和604Ohm 电阻器)上的电压差将增加1.1V、电流也随之增加。 通过光耦合器的电流增加将增大初级侧的电流(CTL)。 另外、在上面假设光耦合器的 CTR 比率为80%、虽然这是可能的、但应注意的是、该值随温度和偏置电流的变化很大。 从我所看到的情况来看、它会低得多(可能约为10%-20%)、但是您应查看数据表来确认这一点。

    此外、还有一些有关此电路拓扑的背景可能会有所帮助:R48用于偏置电压基准、使其在整个运行期间保持稳定、C37用于向电路添加一个零点以扩展带宽(在更宽的频率范围内具有更好的稳定性)。

    总之、我所知道的公式不能为您提供 VKA 是输出负载的函数、不过、如上所示的输出电压和 VKA 之间的关系可能会很有用。  

    很抱歉、我无法帮助解决您的问题。 我将内部咨询、看看是否有其他人可以帮助解决这个问题。

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否对此有进一步的更新? 现在、客户面临 PWM 和 VFO 切换的一些问题。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    让我们尝试在电子邮件上解决这个问题、我可以让一些比我自己更有经验的人圈来。

    谢谢。

    亚历克斯