This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D

Guru**** 2597995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248380/tps25750-tps25750d

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792、、 TPS65987

你好!

我需要帮助、因为我不熟悉电力输送领域、所以我开始了一个需要快速充电器的新项目、因此我了解了它。
我描述了下面的项目。

我们第一次使用 Raspberry PI ZERO W 时、该模型没有 USB Type-C、因此我们不需要 USB3.0数据传输、而是快速充电。

我的方框图如下所示。

https://drive.google.com/file/d/19qKuOC-n6ouVgGsZXSnv3-hlSp7RydeK/view?usp=drive_link

关于电力输送系统、我有一些问题想要回答。

1.-我看到这个组件 TUSB546A 用于 Type-C 到 Raspberry 的桥接、 这是正确的吗?

2.- BQ25792此组件可以与 Raspberry 通信以读取电池电量、还是仅与 PD TPS25750通信?

3.-  TUSB546A 和 TPS25750是否兼容?

4.- 是否有一个教程更详细地解释了整个系统的操作?

是的、我知道我的问题是基本的、需要阅读和了解有关此主题的更多信息、但对此我感到困惑、因此我需要解决这些问题以使我清楚自己的想法。

如果您有任何建议、请与我分享。

感谢您的回答。

谢谢!

-塞萨尔·M·