主题中讨论的其他器件: BQ25792、、 TPS65987
你好!
我需要帮助、因为我不熟悉电力输送领域、所以我开始了一个需要快速充电器的新项目、因此我了解了它。
我描述了下面的项目。
我们第一次使用 Raspberry PI ZERO W 时、该模型没有 USB Type-C、因此我们不需要 USB3.0数据传输、而是快速充电。
我的方框图如下所示。
https://drive.google.com/file/d/19qKuOC-n6ouVgGsZXSnv3-hlSp7RydeK/view?usp=drive_link
关于电力输送系统、我有一些问题想要回答。
1.-我看到这个组件 TUSB546A 用于 Type-C 到 Raspberry 的桥接、 这是正确的吗?
2.- BQ25792此组件可以与 Raspberry 通信以读取电池电量、还是仅与 PD TPS25750通信?
3.- TUSB546A 和 TPS25750是否兼容?
4.- 是否有一个教程更详细地解释了整个系统的操作?
是的、我知道我的问题是基本的、需要阅读和了解有关此主题的更多信息、但对此我感到困惑、因此我需要解决这些问题以使我清楚自己的想法。
如果您有任何建议、请与我分享。
感谢您的回答。
谢谢!
-塞萨尔·M·