This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65154:VCOM 反馈引脚(TPS65154的引脚44)问题-它如何工作?

Guru**** 2813085 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150, TPS65154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248432/tps65154-vcom-feedback-pin-pin-44-of-tps65154-question---how-does-it-work

器件型号:TPS65154
主题中讨论的其他器件:TPS65150

您好!  

我目前正在脱离准系统7英寸液晶显示屏的第一个偏置电路、要求如下

VDD = 1.8V

VGH = 18V

VGL =-6V

AVDD = 9.6V

VCOM=3.8V

序列要求(VDD VGH>>AVDD=VCOM>>VGL>VGH)

我认为这是一个可以支持所有偏置的芯片、我并没有在这块芯片上使用 WLED 驱动器。 读 VCOM 应用时的代码。 我看到应用示例连接了一个 VCOM-FB (feedback?) 连接到 NEG 端子(VCOM 缓冲器的反相输入)。 我想知道它是如何工作的、因为我的 LCD 没有 VCOM 反馈引脚、这是否意味着我无法在此芯片上使用可编程的 VCOM 缓冲器? 或者、它是否意味着我实际上必须参考一些其他电压。  

我看到很多应用只是使用来自 AVDD 的分压器来创建 VCOM 偏置。 我也可以这么做、但我想知道如何使用此可编程 VCOM 缓冲器来充分利用此芯片。  

如果有人能帮助我分享一些这方面的知识、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    NEG 是 VCOM 内部缓冲器的负输入、因此、如果您的面板需要从 AVDD 生成哪种类型的 VCOM、更建议使用 TPS65150、它没有 WLED 驱动器、所以也可以更具成本效益。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢您的答复。

    降低成本和使用 TPS65150等更为简化的芯片是有意义的。 但是、我仍然希望详细了解这款芯片及其工作原理、因此我有以下问题。 另外、TPS65150无法帮助提供我的 LCD VDD 要求(1.8V)。 我的输入为5V、使用 TPS65154、我可以使用 VCC 为我的 LCD 面板提供 VDD = 1.8V。

    • VCOM 内部缓冲器的该负输入是否需要 LCD 具有反馈引脚? 是这样工作的吗? 看看功能图、它看起来像一个跟随器设计。 是否能够像运算放大器跟随器一样将 NEG 引脚连接到 VCOM?  

    • 关于 TPS65150、我不太明白 VCOM 缓冲器是如何在此芯片上工作的。 不能使用 I2C 编程、因此我尝试弄清楚此芯片上 VCOM 是如何确定的。 它是否仅由采样应用中的分压器决定? 与在该芯片上使用 VCOM 缓冲器相比、它与单独使用分频器有何不同。  
    • TPS65150的 VCOM 的排队等待时间并不是我所需要的、因为在本例中、VCOM 被重新命令通过 AVDD 进行单向启动。 这是否意味着我将无法在此芯片上使用 VCOM 缓冲器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    由于一些冲突,我明天会答复你们。

    Br

    帕特里克