主题中讨论的其他器件: TPS37-Q1
尊敬的团队:
我的客户将 LM809用于其应用。 他们希望通过功能安全认证(IEC61508 SIL2)
LM809M3-3.08器件是否有 FMEA 数据?
如果不是、是否有任何器件将 LM809M3-3.08替换为此应用的功能安全类别?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Lorena、
感谢您的关注。
我何时可以获得有关 LM809M3-3.08的 FMEA 数据的响应?

我们可以在 TI.com 上看到上述数据。 在时基故障数据方面、我能否获得数据? 我想应该数据位于 FMEA 数据中。
-故障率结果和测试环境(测试温度、电压、电流等)
-故障模式和每个故障模式的故障率。
-故障模式分布
请回顾一下、并告诉我您的意见。
谢谢你。
尊敬的 Dino:
以下器件应满足其要求:
https://www.ti.com/product/TPS37-Q1
谢谢。
大家好、Masoud 和 Lorena、
感谢您的推荐。 但对于 LM809、还有一个问题。
如文章前面所述、LM809的 FIT 数据在 TI.com 上为1.9。
是否有如下公式和测试环境用于计算 MTBF/FIT 结果?


如何使用 TPS3840PL31DBVRQ1代替 TPS37-Q1? 此器件单通道解决方案。 此器件是否能够满足客户请求? 但我请求上述数据的原因是、LM809已在先前的项目中进行设计、因此客户希望使用原始电路板进行功能安全认证。 请查看以上内容、再申请一个、并告诉我您的意见。
谢谢你。
大家好、Dino、您可以在 TI.com https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 中访问此链接 并点击可靠性测试。
如果您需要有关时基故障计算的更多信息、我们将需要来自可靠性工程师的支持。