This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM809:FMEA 数据可用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM809, TPS37-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247548/lm809-fmea-data-available

器件型号:LM809
主题中讨论的其他器件: TPS37-Q1

尊敬的团队:  

我的客户将 LM809用于其应用。 他们希望通过功能安全认证(IEC61508 SIL2)  

LM809M3-3.08器件是否有 FMEA 数据?  

如果不是、是否有任何器件将 LM809M3-3.08替换为此应用的功能安全类别?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系德州仪器。 我们正在调查此申请、并 很快会与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lorena、  

    感谢您的关注。  

    我何时可以获得有关  LM809M3-3.08的 FMEA 数据的响应?  

    我们可以在 TI.com 上看到上述数据。 在时基故障数据方面、我能否获得数据? 我想应该数据位于 FMEA 数据中。  

    -故障率结果和测试环境(测试温度、电压、电流等)  

    -故障模式和每个故障模式的故障率。  

    -故障模式分布  

    请回顾一下、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino、您好、没有  LM809M3-3.08的 FMEA 数据。 我们的应用工程经理将推荐替代部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    以下器件应满足其要求:

    https://www.ti.com/product/TPS37-Q1

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Masoud 和 Lorena、  

    感谢您的推荐。 但对于 LM809、还有一个问题。  

    如文章前面所述、LM809的 FIT 数据在 TI.com 上为1.9。  

    是否有如下公式和测试环境用于计算 MTBF/FIT 结果?  

    如何使用 TPS3840PL31DBVRQ1代替 TPS37-Q1? 此器件单通道解决方案。  此器件是否能够满足客户请求?  但我请求上述数据的原因是、LM809已在先前的项目中进行设计、因此客户希望使用原始电路板进行功能安全认证。 请查看以上内容、再申请一个、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dino、您可以在 TI.com https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp 中访问此链接 并点击可靠性测试。

    如果您需要有关时基故障计算的更多信息、我们将需要来自可靠性工程师的支持。