This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:最小工作电压-

Guru**** 2402105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248628/tps6594-q1-minimum-operation-voltage--

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

团队成员您好

1.我在400W @ 12V 的四相配置中使用 LM5143。

  • 这种行为合适吗?

2.最低工作输入电压为10V LM5143是否会以直通模式运行?

此致

拉特海什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheesh:

    1.是的 LM5143可用于四相配置。 700W 四相设计示例请参阅 TI 参考设计(https://www.ti.com/tool/PMP31210)。

    2。该器件将在压降下运行、此时输出电压将调节至接近输入电压、但不会恰好是直通100%占空比。  

    此致、

    吉米