请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143
团队成员您好
1.我在400W @ 12V 的四相配置中使用 LM5143。
- 这种行为合适吗?
2.最低工作输入电压为10V LM5143是否会以直通模式运行?
此致
拉特海什
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员您好
1.我在400W @ 12V 的四相配置中使用 LM5143。
2.最低工作输入电压为10V LM5143是否会以直通模式运行?
此致
拉特海什
尊敬的 Raheesh:
1.是的 LM5143可用于四相配置。 700W 四相设计示例请参阅 TI 参考设计(https://www.ti.com/tool/PMP31210)。
2。该器件将在压降下运行、此时输出电压将调节至接近输入电压、但不会恰好是直通100%占空比。
此致、
吉米