This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:设计审查

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248308/tpsm82913-design-review

器件型号:TPSM82913

您好!

我们在 设计中使用 TPSM82913RDUR 电源模块来进行12V-3.3V 转换和12V-5V 转换。 我们针对1MHz 开关频率进行了设计。 我们针对两个转换设计了3.3V 的使能电压和4.5ms 的软启动时间。

请回顾设计并分享评论。

12V-3.3V 转换

  

12V-5V 转换

谢谢

S·萨蒂亚·斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, shree

    我的同事会检查一下、并在明天早些时候向您提供反馈。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathya、

    3.3V 电源轨:

    1、建议保留与上部反馈电阻器并联的1nf Cff 电压、默认为 NC。

    2、建议在磁珠后再添加一个10uF。

    5V 电源轨

    1、建议保留与上部反馈电阻器并联的1nf Cff 电压、默认为 NC。

    2、建议在磁珠后再添加一个22uF

    其他都很好

    BTW、您的应用是什么?

    约坎格