请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82913 您好!
我们在 设计中使用 TPSM82913RDUR 电源模块来进行12V-3.3V 转换和12V-5V 转换。 我们针对1MHz 开关频率进行了设计。 我们针对两个转换设计了3.3V 的使能电压和4.5ms 的软启动时间。
请回顾设计并分享评论。
12V-3.3V 转换
12V-5V 转换
谢谢
S·萨蒂亚·斯里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 设计中使用 TPSM82913RDUR 电源模块来进行12V-3.3V 转换和12V-5V 转换。 我们针对1MHz 开关频率进行了设计。 我们针对两个转换设计了3.3V 的使能电压和4.5ms 的软启动时间。
请回顾设计并分享评论。
12V-3.3V 转换
12V-5V 转换
谢谢
S·萨蒂亚·斯里