This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:直流调节未稳定到稳态输出

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246256/lm5176-dc-regulation-not-stabilizing-to-steady-state-output

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他部分: 鳄鱼夹

我们正在尝试使用 LM5176器件将20-28V 输入调节至稳定的24VDC。 我们的配置在无负载的情况下运行相对较好、但当我连接8欧姆负载时、我会得到介于0-24V 之间的陡三角输出。 如果我将输出负载增加到30欧姆及以上、并将输出电流降低到24/30、该电阻器确实可以保持稳定、但这不是我们在设计中的预期负载。

我的假设是、三角输出来自启用的断续模式、因为三角波宽度约为128/356kHz、上升-上升宽度为4000/356K。 我禁用了断续模式、但我们仍然会达到周期电流限值。如果我测量 Rsense 电阻器上的电压、该限值远高于 VCS 最大阈值、这一点得到确认。 由于我们的负载阻抗非常低、因此器件感觉它处于短路状态并关断。

我在这里要问的问题是、我应该在我们的设计中更改什么、以便通过器件消耗如此大的负载电流。 由于我们在选择配置值时使用了 webench、而且在数据表中看不到 LOUT 最大值、因此我不清楚我们应该如何进行。

提前感谢您的帮助。

 

无负载:

 

连接了8 Ω 负载:

输出波形的特写:

原理图配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    电感器电流限制由您使用的感应电阻器定义和设置、因此器件本身不定义可通过 MOSFET 提供的电流大小。

    您能否尝试将检测电阻从10m Ω 降低到较低的值? 此外、当有负载高温、负载仍处于24V 的极限状态以及输出电压显示为三角形时、您能否尝试测量 CS 到 CSG 引脚的电压?

    还请测量输入电压。 如果在增加负载电流时电流下降、则电感器中需要更多电流来提供输出电压。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte、感谢您的快速响应;请在下方查看我的答案

    您能否尝试将检测电阻从10m Ω 降低到较低的值?

    是的、您能否确认我们的 Rsense 计算符合预期?

    Rsense = 80mV/ILOAD - I load 最大为6A、因此保守估计、80mV/8A = 10m Ω

    Im 电流将总 输入限制为6A、您认为有必要尝试更小的 Rsense 值吗? 在8欧姆时、我的输出电子负载应仅消耗24/8= 3A 的电流(并通过器件的电流测量验证)。

    此外、当有负载高温、负载仍处于24V 的极限状态以及输出电压显示为三角形时、您能否尝试测量 CS 到 CSG 引脚的电压?

    在未连接负载的情况下、电压峰峰值至峰值 Rsense 为0.3V、在连接负载的情况下、电压峰峰值至峰值为3V。  

    还请测量输入电压。 如果在增加负载电流时电流下降、则电感器中需要更多电流来提供输出电压。

    我确认即使是使用8欧姆负载、 LM5176的输入也稳定在24V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    如果输入电压与输出电压相同或更高、则您需要正确计算感应电阻器。 在升压模式下、电感器电流可能远高于输出电流。 您提到最低输入电压为20V、但您能否在施加8欧姆负载时测量输入电压、看看它是否可能下降?

    在升压模式下、CS 到 CSG 应该是低于120mV 的信号、在降压模式下应该是80mV 的信号。 您是如何测量的? 您能否共享测量结果?

    另外、请分享使用24V 输入时的测量结果。

    请使用快速入门计算器检查原理图: https://www.ti.com/lit/zip/snvc208

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、在环境方面、最低规格为20V、但我们用的是24V 的现成交流/直流电源。 我们使用 LM5176的原因是、我们的负载需要非常严格的稳压电源、而我们无法通过现成的电源进行验证。  因此、我上面的回答是使用24V 输入进行的测量-由于这是预期的使用用途、我一直专注于使用该输入进行测试、但如果有用、我将能够在20分钟内设置和获取20V 输入的输出屏幕截图。

    我认为该元件可以支持升压和降压模式之间的切换、那么 如果不同的模式需要不同的检测电阻器尺寸、我们如何做到这一点?

    我用连接到示波器的电阻器上的一个探头测量 CS 与 CSG 之间的电压。 这些本来应该是供我个人参考的图像、但您可以在这里看到我是如何根据信号线路2的 Vpp 值进行测量的

    8 Ω 负载:

    无负载:

    我现在无法使用您电子表格中的宏、但我们将设计中的所有值基于 webench 工具、该工具似乎计算出相同的值。 似乎我无法在此论坛中将结果作为文档附加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了在强制为仅升压模式(Vin=20V)时 VCS-CGS 为0.5伏、因此不触发电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    对于不同的模式、不需要不同的检测电阻器、您只需要确保检测电阻器足够小、以便它可以检测最低输入电压下所需的峰值电感器电流。 与降压模式相比、该器件在升压模式下具有更高的限制。

    测量结果表明电流检测信号具有高纹波。 如果将电容器从 CS 增加到 CSG、而不是从47pF 增加到100pF、会发生什么情况?

    CS 到 CSG 的信号很难测量、会有一些尖峰、但仍然应该是有尖峰的三角信号、并且不会如测量中所示显示出弯曲情况。 您使用什么来测量该信号? GND 的鳄鱼夹? 如果是、请将其移除并使用弹簧式连接。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    再次感谢您的帮助。 我将电流检测电阻下移至4mA、此时电压已稳定。 我希望您能帮助我们了解我们误解了数据表的方面。

    对于降压模式、我们在前面讨论过、这很好。

    i、l、峰值为瞬时浪涌电流、还是应该取一个波形的平均值? 我在 FET 树中测量了整个电感器上的电流、见下图(使用4m Ω Rsense)

    假设其均值、10m Ω 对于此配置应该没有问题(这就是我使用 TI 的计算器得到的结果)、但我们看到它受到电流限制。 我想把4m Ω 放在我们的设计,但我需要知道为什么10m Ω 不工作,以证明它给我的上司. 在减小检测电阻值时、我们是否需要注意任何限制或后果?

    此致!
    雷切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    您能否测量转换器启动时的输入电压、输出电压、感应电阻器信号和 UVLO 信号?

    在启动期间、输出电容器为空、当 UVLO 电压设为低电平时、可能会导致电流消耗增加。 因此、这可能是需要较低检测电阻的根本原因。 但如果您提高 UVLO 电压电平、或许可以使用更高的检测电阻。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到的内容如下:  

    黄色=输入

    红色= UVLO 节点

    蓝色=输出电压

    绿色= V 穿过 Rsense

    我在检测电阻上没有看到压降尖峰。 这些结果符合您的预期吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    下面我将向大家展示感应信号应该是什么样的:

    它应该是流经低侧晶体管的电流的副本。 是的、在上升沿和下降沿都有尖峰、这些尖峰应通过 CS 和 CSG 引脚之前连接的 RC 滤波器滤除。

    我在测量中看到的尖峰非常高、尤其是如果您不在电阻器上进行测量、而是在检测引脚上进行测量。

    LM5176提供逐周期电流限制、以防止出现过流和短路情况。 在降压运行模式下、CSG 和 CS 引脚两端感测到的谷值电压限制为 VCS (BUCK)=80mV。 如果在降压开关关断期间检测到的电压未降至此阈值以下、则高侧降压开关会跳过一个周期。 在升压操作中、CS 和 CSG 两端的最大峰值电压限制为 VCS (BOOST)=120mV。 如果低侧升压开关中的峰值电流导致 CS 和 CSG 上的电压超过此阈值电压、则升压开关将在时钟周期的剩余时间内关闭。

    电流尖峰可导致电流限制事件、从而使器件进入断续模式。

    请尝试在您的设计中将 CF 提高到100pF、然后我认为您可以再次将感应电阻器的值提高到更高的值。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您之前的建议、这种配置的 Rsense 都为4m Ω、CF 也为120pF。 但我可以使用更大的 CF 来试验该测试、然后看看我们是否可以将感应电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel:

    转换器将与低感应电阻器一起工作、但您可能会在不同的电路板上观察到不同的输出电流能力、因为您的感应信号上似乎有很多噪声。

    为了降低噪声、您还可以尝试与一个在开关上升和下降频率下仍然具有容性的电容器交换一个输入电容器和一个输出电容器。 这可能在100MHz 范围内。 如果电容器非常靠近输入和输出端的电源开关、这些电容器可能会滤除部分噪声。

    此致、
    布里吉特