This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:谐振电感器正在加热

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248222/ucc256402-resonant-inductor-is-heating

器件型号:UCC256402

您好!
我正在开发用于72VDC (IN)到14.40VDC (OUT)转换器的550W LLC 谐振转换器。 和 C22 C23是2.2uf 谐振电容。 谐振电感为 L1 0.6uH MPC075LR60C。 瞬态初级绕组为7.7uH 且 NP/Ns = 2.5。  

是半桥分相式电容器谐振转换器。

 

男= 12.96

Q = 0.2

谐振频率= 100kHz

在20A 及以上时、L1电感器发热过大(超过100C)。 解决此问题的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    您使用的电感器不使用铁氧体磁芯。 对于这样的高频率、通常建议使用铁氧体磁芯材料。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 什么是 sendust 环形磁芯? 对于此类应用是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aruna:

    我只推荐针对此应用的铁氧体磁芯、因为所有其他磁芯材料在如此高的频率下都具有更高的磁芯损耗。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...线圈类型怎么样? 利兹线或任何其他提示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用绞线。  

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!