This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:PSpice SEPIC 仿真失败

Guru**** 2506615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247536/lm3488-pspice-sepic-simulation-is-failing

器件型号:LM3488

您好!

我不熟悉 TI 的 PSPICE。 我尝试使用 LM3488器件对 SEPIC 转换器进行仿真。

我已经附上了仿真的原理图和输出文件。

我可以得到正确的方向以获得有关调试这些 PSpice 仿真错误的帮助、还是可以帮助我直接调试仿真?

我一直在搜索 e2e 论坛,我不知道是什么阻止了仿真跑.

e2e.ti.com/.../Steady-State.out.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛。

    查看错误日志、可以看到组件 U2 (FET)和 D1 (二极管)无法实现收敛。
    二极管已经是库中的理想器件、因此我建议查看导入的 FET 模型。

    最快的检查会将 FET 替换为库中的通用 FET 模型、检查仿真是否收敛。
    这还可让您放置更多探头、因为 原理图中不会有更多第三方模型。

    如果收敛错误仍然存在、我建议放宽仿真设置:
    您将 在顶部栏的"Edit Simulation Profile"->"Options"->"Analog Simulation"->"General"中找到收敛设置。
    例如,以下设置应该可以提高收敛性:

    降低 GMIN (例如1.0E-14)
    将 ITL4提高(例如提高至40)
    将 VNTOL 或 ABSTOL 增加一个或两个数量级
    此外、还具有自动融合功能、可强制仿真器进入稳定状态点。 这可能会进一步影响准确度、因此请小心操作。
    您还可以减小最大步进大小。 这将增加仿真时间、但在仿真运行后对仿真器有帮助。
    如果您需要其他帮助、请告诉我。
    此致、
    尼克拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    感谢您的快速响应。 基于 WEBENCH 参考设计选择了 CSD15938 FET。 该模式是 TI 已安装库的 PICE 的一部分。

    我将其移除并放置了 POWER_Mbreak 元件。 仿真未运行。 再次失败、出现收敛错误。

    我应用了您提到的值、但错误尚未解决。

    我确实具有用于该 IC 正确仿真的参考设计、但拓扑对我的应用不正确。 我不清楚如何解决收敛错误。 我是否一直修改电路,直到该错误消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的反馈和其他详细信息。

    一般而言、我会先尝试通过元件选型来修复错误。 您始终可以"强制"仿真收敛、但这通常会降低精度。
    原理图本身看起来很好、所以我在这里找不到问题。
    如您前面所述、默认 testbench 只有一个升压拓扑、但从开始运行并逐步修改该模型以达到所需的 SEPIC 设计可能仍是一种有用的方法。

    如果 SEPIC 设计中的收敛错误仍然存在、您可以用.zip 格式向我发送建模文件、我也可以尝试从我身边调试模型。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    谢谢、我将继续修改元件选择、并与参考设计进行比较。 如果我没有取得任何进展、我将使用建模文件的 zip 文件进行更新。

    谢谢、

    低频