This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:建议 IN+和 IN-使用单端转差分器件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247482/ucc21750-recommendation-of-single-end-to-differential-device-for-in-and-in-

器件型号:UCC21750

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 UCC21750、有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

当同时使用 IN+(10PIN)和 IN-(11PIN)时、
我们正在考虑使用控制板(微型计算机)侧的单端输出、通过差动驱动器将其转换为差动驱动器、并将其提供给 IN+和 IN-。

如果可能、您能否告诉我们建议使用的单端至差分器件。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    IN+和 IN-输入不是差分输入、它们是针对 GND 的单端输入。 请查看器件功能模式表(数据表的第8.4节)、了解 INP、INN 以及 OUTH/L 状态的其他情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi San:

    我们建议仅将 IN-与 GND 绑定在一起、因为您建议的方法只是增加系统成本而不是必需的。 请参阅数据表的第9.2.2.2节(第33页)、其中显示"当仅使用 IN+时、IN-可连接至 GND"

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasikala 和 Pretik、

    感谢您的答复。

    我了解。

    IN+和 IN-输入不是差分输入、2个单端信号。

    客户还想将 PWM 信号用于 IN-。

    您能提供建议吗?  

    ——

    我的理解是、当仅用于
    IN+:直接3.3V 或5V
    IN-:输入一个使 PWM 反向的信号到控制板(微型计算机)侧

    在这种情况下、可以拉取 IN-作为噪声对策。

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi San:

    向 IN+、IN–引脚添加低通滤波器可以有效地提高抗噪性并提高信号完整性。

    是的、可以使用单独的单端输入、如数据表的表8-1中所述。

    是的、仅使用 IN-起作用、并将 IN+绑定到 VCC 也起作用。 问题是驱动程序默认为打开,而不是默认为关闭。 这可以通过 IN-上的上拉电阻来解决、因为这使得如果 MCU/控制器没有主动驱动 IN-引脚、IN-引脚将上拉至高电平、从而关闭输出。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您的答复。

    我知道 在实际情况下使用 IN-时需要上拉。

    我会将您的建议与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市