尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC21750、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
当同时使用 IN+(10PIN)和 IN-(11PIN)时、
我们正在考虑使用控制板(微型计算机)侧的单端输出、通过差动驱动器将其转换为差动驱动器、并将其提供给 IN+和 IN-。
如果可能、您能否告诉我们建议使用的单端至差分器件。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC21750、有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
当同时使用 IN+(10PIN)和 IN-(11PIN)时、
我们正在考虑使用控制板(微型计算机)侧的单端输出、通过差动驱动器将其转换为差动驱动器、并将其提供给 IN+和 IN-。
如果可能、您能否告诉我们建议使用的单端至差分器件。
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市
大家好、Sasikala 和 Pretik、
感谢您的答复。
我了解。
IN+和 IN-输入不是差分输入、2个单端信号。
客户还想将 PWM 信号用于 IN-。
您能提供建议吗?
——
我的理解是、当仅用于
IN+:直接3.3V 或5V
IN-:输入一个使 PWM 反向的信号到控制板(微型计算机)侧
在这种情况下、可以拉取 IN-作为噪声对策。
——
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
真一市
尊敬的 Shinichi San:
向 IN+、IN–引脚添加低通滤波器可以有效地提高抗噪性并提高信号完整性。
是的、可以使用单独的单端输入、如数据表的表8-1中所述。
是的、仅使用 IN-起作用、并将 IN+绑定到 VCC 也起作用。 问题是驱动程序默认为打开,而不是默认为关闭。 这可以通过 IN-上的上拉电阻来解决、因为这使得如果 MCU/控制器没有主动驱动 IN-引脚、IN-引脚将上拉至高电平、从而关闭输出。
此致!
普拉蒂克