This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27424:替换 UCC27424DR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248015/ucc27424-replacing-ucc27424dr

器件型号:UCC27424
主题中讨论的其他器件:UCC27524AUCC27624

您好!

我当时正在寻找具有更高电源电压范围的 UCC27424DR (SOIC)引脚对引脚兼容产品、UCC27524A 似乎是一个不错的选择。 但是、TI.com 上的 UCC27524A 产品文件夹也建议使用 UCC27624。

如果 UCC27524A 和 UCC27624都满足系统要求、那么您建议用于新设计的哪一种 UCC27524A 和 UCC27624? 未使用使能功能。

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    UCC27624是一款较新的器件、具有更稳健的额定值。 与 UCC27524A 的-5V 相比、它具有更高的电源电压范围、并在输入和使能引脚上具有-10V 的负 电压保护。根据两个器件如何满足系统要求、我建议选择 UCC27624。

    谢谢。

    鲁巴斯