Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, UCC27624
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27424 主题中讨论的其他器件:UCC27524A、 UCC27624
您好!
我当时正在寻找具有更高电源电压范围的 UCC27424DR (SOIC)引脚对引脚兼容产品、UCC27524A 似乎是一个不错的选择。 但是、TI.com 上的 UCC27524A 产品文件夹也建议使用 UCC27624。
如果 UCC27524A 和 UCC27624都满足系统要求、那么您建议用于新设计的哪一种 UCC27524A 和 UCC27624? 未使用使能功能。
此致、
横田真一