This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:集成电感器的详细信息

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248298/tpsm82902-details-of-integrated-inductor

器件型号:TPSM82902

除了1uH 的总电感、我在数据表中无法详细介绍集成电感器。 有人知道此电感器的饱和电流(理想情况下为器件型号和数据表)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    ISAT = 4.7A、ITEMP 为3.3A。 电感器为1uH +/-20%、  

    谢谢  

    Tahar