请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM82902 除了1uH 的总电感、我在数据表中无法详细介绍集成电感器。 有人知道此电感器的饱和电流(理想情况下为器件型号和数据表)吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
除了1uH 的总电感、我在数据表中无法详细介绍集成电感器。 有人知道此电感器的饱和电流(理想情况下为器件型号和数据表)吗?