Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LM61460
主题中讨论的其他器件:LM61460、LMQ66430-Q1
团队成员
情况1
目前我有一位客户正在寻找降压转换器 IC。
客户规格如下:
输入电压24V
输出电压6V
最大输出电流3A
请帮助我推荐一些 IC。
------------------
情况2
此外、客户还希望找到具有双相单输出的降压 IC。
客户规格如下:
输入电压24V
输出电压6V
最大输出电流6A
请帮助我推荐一些 IC。
请帮助我以上两种情况。
谢谢。
博彦