This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13640:降压转换器查询

Guru**** 2925120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246665/tlvm13640-buck-converter-inquiry

器件型号:TLVM13640
主题中讨论的其他器件:LM61460、LMQ66430-Q1

团队成员

情况1

目前我有一位客户正在寻找降压转换器 IC。

客户规格如下:

输入电压24V
输出电压6V
最大输出电流3A

请帮助我推荐一些 IC。

------------------

情况2

此外、客户还希望找到具有双相单输出的降压 IC。

客户规格如下:

输入电压24V
输出电压6V
最大输出电流6A

请帮助我推荐一些 IC。

请帮助我以上两种情况。

谢谢。

博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    客户对模块(集成电感器和 FET)还是仅对转换器(集成 FET、需要外部电感器)感兴趣?

    我建议在此处使用哪种器件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    客户希望在 IC 中使用 MOSFET,然后再使用外部电感。

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    那么我们应该推广转换器。

    对于第一个应用24Vin|6Vout|3A、您可以使用 LMQ64430-Q1。

    对于第二个应用、没有采用双相单输出的转换器。 但是、对于24Vin|6Vout|6A 应用的单相单输出、可以使用 LM61460。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    LMQ64430-Q1Right? 或 LMQ66430-Q1 ?

    因为我找不到 LMQ64430-Q1。

    谢谢。

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    抱歉、这是 LMQ66430-Q1 (https://www.ti.com/product/LMQ66430-Q1)

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy

    谢谢!

    博彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、它将重新打开以进行进一步讨论。