您好!
我使用 BQ25672 IC 进行电源充电、我使用两个输入、因此放置了苔藓、但栅极未打开。 GATE 连接到 EVM 板中的 ACDRV、但栅极无电压。 我应该向 ACDRV 引脚提供电压吗?在 EVM 板中、在哪里不为 ACDRV 提供电压? 请帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
这是我的原理图、但此处 acdrc1没有得到电压、我还测试了 RA IC、但也没有得到电压。 如果 acdrv 引脚直接连接到 vox、电压会增加。 有关如何解决此问题的任何建议

此致、
Syam