This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BQ25672

Guru**** 2545780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245290/bq25672-bq25672

器件型号:BQ25672

您好!

我使用 BQ25672 IC 进行电源充电、我使用两个输入、因此放置了苔藓、但栅极未打开。 GATE 连接到 EVM 板中的 ACDRV、但栅极无电压。 我应该向 ACDRV 引脚提供电压吗?在 EVM 板中、在哪里不为 ACDRV 提供电压? 请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    VACx 线路需要检测在 FET 的输入侧施加的输入电压、以使 ACDRVx 引脚导通。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我为 ACDRV 提供外部电源时、它就会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vacx 线将获得电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saym:

    ACDRVx 由 VACx 供电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道一点。 应同时打开两个输入 或一个接一个地打开。 进行检查的方法是仅提供一个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    如果 ACDRV1均有效并同时应用、则一次仅一个且 ACDRV1具有优先级。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    但即使在内部、VCx 和 acdrv1x 之间也没有连接、如何对其进行感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    我不理解这个问题。 VACx 会在连接时直接连接到输入端口/引脚并进行检测。  然后、它为驱动 ACDRVx 输出的电荷泵供电。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在最小输入电压中、应提供多大的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    VBUS UVLO 如下所示:

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     要对 VIN 使用 vacx 检测寄存器?。 或者我可以使用 0欧姆电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    您可以将 VACx 直接连接到输入端口/线路、也可以通过0欧姆电阻器进行连接。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

      这是我的原理图、但此处 acdrc1没有得到电压、我还测试了 RA IC、但也没有得到电压。 如果 acdrv 引脚直接连接到 vox、电压会增加。 有关如何解决此问题的任何建议

    www.ti.com/.../bq25672.pdf

    此致、

    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    ACDRx 必须连接到 IC 上的 ACDRx 引脚。  如果使用 EVM、请使用以下跳线上的分流器短接引脚1和2。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经将其短路、但没有从 ACDRV 引脚获得任何电压。

    此致、

    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    首先、移除电路板上包括电池在内的所有电源。   然后重新连接电池、如果您对 VACx 感应到的电压施加了有效电源电压(>UVLO、但<OVP)、则 ACDRx 的电压应比 VACx 感应到的施加电压高~5V。  否则、IC 会损坏。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我没有将电池放在输出中、我要在输入中提供来自电源的电压、我要在输出中使用万用表对其进行测量。 IC 没有问题。
    如果我为 ACDRV 提供外部电源、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saym:

    如果您向 ACDRVx 施加外部电压、这些引脚很可能会损坏。  它们不是设计为可施加外部电压。  您仍然可以通过以下方式使用 EVM:短接输入 FET 并使用上面的跳线将 ACDRVx 引脚短接至地。  但仅在 IC 未通电时将这些引脚短接至地。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我开发了三个板、所有三个板都面临相同的问题。

    是否有任何外部元件可用于配置 ACDRV 引脚。不使用 I2C

     此致。

     Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Syam、

    否。 ACDRVx 引脚可以接地、这会禁用输入 MUX 或连接到 FET 栅极。   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    无需12c 即可为电池充电

    此致、

    Syam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    我不明白这句话。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syam:

    如果您是说充电器可以在没有 I2C 的情况下为电池充电、则使用默认值。

    此致、

    杰夫