请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 您好!
我们将 TPS61500用于 LED 驱动、现在当我们设置最大值时、LED 周期性灯熄灭。 负载的 最大值。 负载为333mA、30V 、最大值 负载为333mA、30V
总时间间隔是2S,关断时间约为50ms, 总时间间隔 将随着时间从现在的2秒缩短到1.2秒,,
下面的波形、蓝色曲线为 LED 电压、黄色曲线为使能信号:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Patrick、您好!
谢谢、请参阅原理图。