This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:TPS61500的压降问题

Guru**** 2315160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247886/tps61500-the-drop-voltage-issue-for-tps61500

器件型号:TPS61500

您好!

我们将 TPS61500用于 LED 驱动、现在当我们设置最大值时、LED 周期性灯熄灭。 负载的 最大值。 负载为333mA、30V 、最大值 负载为333mA、30V

总时间间隔是2S,关断时间约为50ms, 总时间间隔 将随着时间从现在的2秒缩短到1.2秒,,  

下面的波形、蓝色曲线为 LED 电压、黄色曲线为使能信号:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图分享给我以便进行仔细检查? 您的输入电压是多少?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    谢谢、请参阅原理图。

    e2e.ti.com/.../LCD_CC804951_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    您能否同时捕获电感器电流波形? 需要检查电感器电流是否已达到电流限制水平。

    Br

    帕特里克