请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36520 您好支持团队:
我的客户询问9.2.1.2.4上的 Delta VOUT 和 Delta IOUT。 您可以支持吗?
我想
IOUT 差值:负载瞬态峰峰值、最小值到最大值或最大值到最小值
Delta VOUT:客户要求在 Δ IOUT 时更改电压
但是、没有什么解释、客户对输出电压纹波或电感器电流纹波感到困惑。 他们需要澄清。
谢谢。
池田幸治
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好支持团队:
我的客户询问9.2.1.2.4上的 Delta VOUT 和 Delta IOUT。 您可以支持吗?
我想
IOUT 差值:负载瞬态峰峰值、最小值到最大值或最大值到最小值
Delta VOUT:客户要求在 Δ IOUT 时更改电压
但是、没有什么解释、客户对输出电压纹波或电感器电流纹波感到困惑。 他们需要澄清。
谢谢。
池田幸治