This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如果未使用引脚 PACK/LD/PDSG/PCHG/CHG/DSG/DFETOFF/CFETOFF/SRN/SRP、如何连接引脚 PACK/SRN/SRP?

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, TIDA-010247
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246628/bq76952-how-to-connect-the-pins-pack-ld-pdsg-pchg-chg-dsg-dfetoff-cfetoff-srn-srp-if-not-used

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: TIDA-010247

迪亚尔斯、

我的客户想堆叠使用2个 BQ76952、用于32节电池应用、只使用 BQ76952进行电池电压和温度感应、并将使用外部主板进行电流检测、保护和 MOS 驱动器、因此 不会使用 PACK/LD/PDSG/PCHG/CHG/DSG/DFETOFF/CFETFF/SRN/SRP 引脚、 您能否帮助分享在这种情况下如何连接引脚的指导? 客户有很严格的计划来完成原理图设计。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我建议客户查看数据表中的表16-3、如下所示。 它包含有关应该如何处理未使用的引脚的大部分信息。 它唯一不包含的是 PACK 引脚。 如果未使用 PACK 引脚、则可以将其连接到 VSS、因为这是最常见的方法。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    我查看了我们的参考设计 TIDA-010247、它为底部 BQ76952的 P+/LD 添加了电路、如下所示:

    为什么要添加此电路? 请注意、BOT_LD 用于充电器从关断和 负载移除检测唤醒、而 BOT_PACK 用于 OCC 恢复检测、但我无法获取详细说明。 电路是如何工作的?

    我们应该遵循设计吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    该电路的目的是使底部 BQ76952的 LD 和 PACK 引脚实现正常功能、即使该芯片 BAT 输入 的电压与 PACK+不同。 通常、堆叠多个会消除这些引脚连接到电压堆叠顶部的能力、因此该电路为器件的使用提供了一种方法。 如果您想遵循、则可以遵循该设计。 它应该不会损害您的设计、但如果您的客户端不想使用引脚、这是没有必要的。 如果您包含它、它将提供更多功能。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:

    非常感谢亲切的解释~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助!

    此致!

    阿舍

x 出现错误。请重试或与管理员联系。