主题中讨论的其他器件: TIDA-010247
迪亚尔斯、
我的客户想堆叠使用2个 BQ76952、用于32节电池应用、只使用 BQ76952进行电池电压和温度感应、并将使用外部主板进行电流检测、保护和 MOS 驱动器、因此 不会使用 PACK/LD/PDSG/PCHG/CHG/DSG/DFETOFF/CFETFF/SRN/SRP 引脚、 您能否帮助分享在这种情况下如何连接引脚的指导? 客户有很严格的计划来完成原理图设计。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
迪亚尔斯、
我的客户想堆叠使用2个 BQ76952、用于32节电池应用、只使用 BQ76952进行电池电压和温度感应、并将使用外部主板进行电流检测、保护和 MOS 驱动器、因此 不会使用 PACK/LD/PDSG/PCHG/CHG/DSG/DFETOFF/CFETFF/SRN/SRP 引脚、 您能否帮助分享在这种情况下如何连接引脚的指导? 客户有很严格的计划来完成原理图设计。
谢谢!
尊敬的 Andrew:
该电路的目的是使底部 BQ76952的 LD 和 PACK 引脚实现正常功能、即使该芯片 BAT 输入 的电压与 PACK+不同。 通常、堆叠多个会消除这些引脚连接到电压堆叠顶部的能力、因此该电路为器件的使用提供了一种方法。 如果您想遵循、则可以遵循该设计。 它应该不会损害您的设计、但如果您的客户端不想使用引脚、这是没有必要的。 如果您包含它、它将提供更多功能。
此致!
A·内德尔费尔德