This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:TPS546D24A 的 VRM 模型等效电路

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245652/tps546d24s-vrm-model-equivalent-circuit-of-tps546d24a

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A

您好!

我正在分析电路板的电路板 PDN 仿真、并想将 TPS546D24A 稳压器模型添加到仿真工具中。 您能否提供稳压器的 VRM 模型或等效电路?

示例等效电路:

我们使用单相、输出电压为0.5V/11A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    您是否在寻找转换器输出或输入阻抗的 VRM 模型?

    从上面、我假设您需要输出 VRM 模型。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我需要转换器的输出 VRM 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    根据为该设计选择的补偿值、该模型会有一些变化。

    您是否有任何正在设计的特定补偿值或初始原理图(输出滤波器)?

    这将帮助我为您的特定应用创建 VRM 模型。

    产品页上目前提供了一个平均 PSPICE 模型、您可以对其进行仿真、以找到输出阻抗 VRM 模型。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:


    输出滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我将审阅原理图并 在明天发送有关 VRM 模型进度的更新。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我几乎已经完成了 VRM 模型、将在星期一发送。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    请查看随附的原理图和 VRM 模型与平均 PSPICE 模型的仿真结果。

    在"stance_plot.pdf"中、绿色迹线是 VRM 模型、红色迹线是 TPS546D24A 平均模型输出阻抗。

    另请注意、此 VRM 模型仅对平均模型仿真中给出的参数有效。 更改补偿参数或者输出滤波器都会更改结果。

    我建议直接使用平均 PSPICE 模型、但提供的 VRM 模型适用于这种特定条件。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS546D24A.zip

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    在计算补偿值时、我使用了产品页面上列出的 Excel 计算器: TPS546D24A 数据表、产品信息和支持| TI.com

    您输入设计参数、它有助于计算补偿值。

    您是否愿意向我发送您遇到问题的 PSPICE 文件?

    如果这能为您带来方便、我很乐意打电话。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    C53、C54和 C55电容器是稳压器的内部电容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    我开始使用您发送的原理图中的相同输出电容。 从那里、我修改了它以及 L 和 R 值、以使 VRM 模型的输出阻抗与实际的器件平均模型相匹配。

    因此、C53、C54和 C55不是内部电容器、但它们有助于对转换器的输出阻抗进行建模。 转换器的控制环路和输出滤波器是影响输出阻抗的主要元件。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    电容器数量与我的原理图不匹配。 在原理图中、输出电容器是 4 X 100uF、3 X 470uF、但在您的模型中、是10 x 100uF、3X470U、11X100u。 实际上、我是使用输出滤波电容器进行仿真、因此请提供一个不带输出电容器的 VRM 模型、不要在 VRM 模型中包含任何输出电容器。

    另一个问题:您为什么在 L2之前添加 C53和 C54电容器? 所有输出电容器都应该位于 L2之后、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gajendiran:

    从负载连接的位置测量输出阻抗、则可以简化计算。 则输出电容将在输出阻抗中发挥作用。

    创建 VRM 模型后、我调整了 RLC 网络、使输出阻抗与转换器模型的输出阻抗匹配。

    您是否在寻找与众不同的产品?

    谢谢。

    约瑟夫