主题中讨论的其他器件: TPS650861
大家好、
我的客户有关于 TPS650864的一些问题、您可以帮助进行检查吗?
1. TPS650864中有多个 OPN、因为它使用 OTP 存储器、并且此器件系列下有多个预定义的 OTP。 客户是否可以通过写入寄存器来进一步更改输出电压?
例如、如果他们选择 TPS6508641RSKT、但其 DDR3将需要1.5V 输出、那么他们如何更改输出电压?
2.如果当前系统中没有 MCU、您在大规模生产中推荐使用何种编程方法? 目前、他们正在使用 Zynq XCZU3EG-SFVC784、并想将 TPS6508641RSKT 作为 PMIC。 我们对此 ZYNC IC 有什么参考设计吗?
此致、
小营