This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864的输出电压设置

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247875/tps650864-output-voltage-settings-of-tps650864

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861

大家好、

我的客户有关于 TPS650864的一些问题、您可以帮助进行检查吗?

1. TPS650864中有多个 OPN、因为它使用 OTP 存储器、并且此器件系列下有多个预定义的 OTP。 客户是否可以通过写入寄存器来进一步更改输出电压?

例如、如果他们选择 TPS6508641RSKT、但其 DDR3将需要1.5V 输出、那么他们如何更改输出电压?

2.如果当前系统中没有 MCU、您在大规模生产中推荐使用何种编程方法? 目前、他们正在使用 Zynq XCZU3EG-SFVC784、并想将 TPS6508641RSKT 作为 PMIC。 我们对此 ZYNC IC 有什么参考设计吗?

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、

    1) 1)电源轨的电压设置可通过 I2C 进行调节。 对于预编程的 PMIC、电压设置将在每次下电上电后恢复为默认值、这意味着您需要在每次 PMIC 再次上电时更改自定义电压。 对于定制编程、我们建议改用 TPS650861、它可以采用与 TPS6508641相同的设置进行加载、然后在以新配置进行刻录之前根据需要进行调整。 我将在下面链接我们的编程资源。

    2) 2)对于大规模生产编程、您可以咨询公司、如 箭头 。 我们还有一个用于编程和测试 IC 的评估板、我将在下面提供链接。 我还将与大家分享关于为 Xilinx Zynq 器件供电的应用手册。

    TPS650861产品页面

    BOOSTXL-TPS650861编程评估板

    TPS65086100非易失性存储器编程指南

    使用 TPS65086x PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 供电

    此致、

    詹姆斯