请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV62084 大家好、
只是想检查一下 tlv62084是否能满足 20mV 输出电压纹波@ 2.8V 输出电压, 10 -50mA 与13uf 有效输出电流. 谢谢。
@显示了<10mV 的纹波 Δ V 100mA。 10 -50mA 也应满足要求、对吗? 谢谢。
TLV62084:低电流输出纹波-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
BRS
假设