This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:20mV 输出电压纹波@ 2.8V 输出电压、50mA

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247323/tlv62084-20mv-vout-ripple-2-8vout-50ma

器件型号:TLV62084

大家好、  

只是想检查一下 tlv62084是否能满足 20mV 输出电压纹波@ 2.8V 输出电压, 10 -50mA 与13uf 有效输出电流. 谢谢。  

@显示了<10mV 的纹波 Δ V 100mA。 10 -50mA 也应满足要求、对吗? 谢谢。  

TLV62084:低电流输出纹波-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:  

    我将使用以下数据作为10mA 处的 Vout 纹波的基准。 它显示纹波小于20mV。

    在输出电压为2.8V 时、我预计这也会低于20mV。

    谢谢!

    此致

    斯内哈