This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676TJE-5.0/NOPB 的寿命和供货情况

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LM22676, LMR51430, LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243955/lm22676-longevity-and-availability-of-lm22676tje-5-0-nopb

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LMR51430、LMQ66430、 LMR33630

你好  

当前我使用以下直流/直流转换器:

- LM22676TJE-5.0/NOPB -用于16VDC 至12VDC 3A 转换

LM22676TJE-5.0/NOPB -用于16VDC 至5VDC 3A 转换

- LM22678TJE-ADJ/NOPB -用于16VDC 至3.3VDC 5A 转换

为了实现正确的加电顺序、我需要先为3.3V 直流电压加电、然后为5V 直流电压加电。 为此、我将使用16VDC 至5VDC 的 LM22676TJE-5.0/NOPB 使能引脚、并将电阻分压器连接到3.3VDC。

由于这些器件相对较旧、因此我担心它们的寿命。

您的建议是、如果我想为所有3款转换器使用一个器件型号?

1.  也可将 LM22676TJE-5.0/NOPB 用于16VDC 至3.3VDC 3A 的转换(3A 就足够了、不需要5A 电流)。

2.或者使用另一个具有使能引脚且寿命更长、 可用性更好 等的 DC-DC。 如果您建议此选项、建议使用哪种器件型号?

谢谢你。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您与我们联系、从 LM22676看、您更喜欢36V 3A 器件、该器件没有 Q 级要求、但需要 EN 功能。 下面是我的一些新器件列表  

    1、 LMR51430易于使用且具有成本效益

    2、LMQ66430性能更佳、EMI 性能优异。

    3、LMR33630、具有更多的引脚选项功能。 该器件可支持1~4A 的相同引脚排列。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我想我将采用: LMR33630器件。

    该器件采用2种 HSOIC 和 VQFN 封装。 当我比较 HSOIC 中的两种封装时、结至环境热阻较低(效率更高)、但从另一侧 结至外壳(顶部)热阻较高(效率较低)。

    我在此项目中没有空间限制、想从寿命、可用性、热性能和其他方面选择更合适的 IC -您建议采用哪种封装?

    此组件是在何时发布的(是否足够新)?

    谢谢你。  

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是新产品,但,约2018首次发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    以及最常用和建议使用的封装和频率:HSOIC 或 VQFN?

    谢谢你。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更喜欢 DDA 封装,这是从热和成本考虑,也是长期和大体积。 但我们不是说 QFN 不好。  :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    而据我所知、最常用的2100Khz 频率为: LMR33630CDDA?

    谢谢你。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我在这里列出了 OPN 表、更高的频率意味着电感器的尺寸和值更小、请注意、在最大负载@高频率下运行时、需要良好的布局和热设计。   

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    LMR33630CDDA 数据表的第22页有以下建议:

    电压源和直流/直流转换器之间具有较长的引线(甚至可以超过2米)。

    我担心相对较短的电解电容器的寿命。

    1.您是否有其他建议:比如使用不同类型的电容器等?

    2.如果我将如上所述使用3个 LMR33630 -您认为单个高电容(100uF)就足以容纳全部3个 LMR33630?

    谢谢你。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    这与系统功率有很大关系, 电解电容建议添加更像"保护"的,基于16V 直流电压,环可以比它高2倍或3倍。 这会超过 IC ABSMAX、  

    作为另一种方式 、您考虑 使用 TVS、电子保险丝或输入侧二极管、还是考虑使用具有较高电压速率的降压 IC、例如60V 或100V。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想通过一个选项将所有直流/直流转换器调节为所有需要的电压(12VDC、5VDC 和3.3VDC)、同样从24VDC 标称电压调节到并且不仅仅是16VDC。

    如果尝试使用 WEBENCH 电源设计器根据  LMR33630CDDA 24VDC -> 12VDC、3A 和45摄氏度的环境温度创建设计、则设计失败、并显示超出最大结温的消息。

    现在、我想、最好让我的当前设计基于 LM22676TJE-5.0/NOPB、仅用于12VDC 稳压、而使用 LMR33630CDDA 进行5VDC 和3.3VD 稳压或选择另一个 TI 组件(不是 LMR33630CDDA) 对于在16VDC 和24VDC 的标称 VIN 范围内以及较高环境温度下工作的所有3种电压?

    1.您能建议另一个组件吗?

    2.由于 LM22676TJE-5.0/NOPB 相当旧的组件-您知道它何时将报废吗?

    谢谢你。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    您是否可以接受400K 这样的频率、A 版本或 B 版本以获得更好的热性能@3A。

    LM22676仍可立即订购、我不确定截止时间、但建议 在进行新设计时改用新产品、  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、我将使用 B 版本- LMR33630BDDA。

    还@使用额定工作时间为10000小时 105°C 的电解电容器(在我们的环境条件下、该电容器的工作时间应超过15年)。

    谢谢你。

    亚历克斯