主题中讨论的其他器件: LMR51430、LMQ66430、 LMR33630
你好
当前我使用以下直流/直流转换器:
- LM22676TJE-5.0/NOPB -用于16VDC 至12VDC 3A 转换
- LM22676TJE-5.0/NOPB -用于16VDC 至5VDC 3A 转换
- LM22678TJE-ADJ/NOPB -用于16VDC 至3.3VDC 5A 转换
为了实现正确的加电顺序、我需要先为3.3V 直流电压加电、然后为5V 直流电压加电。 为此、我将使用16VDC 至5VDC 的 LM22676TJE-5.0/NOPB 使能引脚、并将电阻分压器连接到3.3VDC。
由于这些器件相对较旧、因此我担心它们的寿命。
您的建议是、如果我想为所有3款转换器使用一个器件型号?
1. 也可将 LM22676TJE-5.0/NOPB 用于16VDC 至3.3VDC 3A 的转换(3A 就足够了、不需要5A 电流)。
2.或者使用另一个具有使能引脚且寿命更长、 可用性更好 等的 DC-DC。 如果您建议此选项、建议使用哪种器件型号?
谢谢你。
亚历克斯