This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:符合 VBUS USB 标准

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244745/bq25622-vbus-usb-compliance

器件型号:BQ25622
主题中讨论的其他器件: BQ25620

使用 由 VUSB 5V1A-3A 供电(经过基本滤波和 ESD 保护后)的 BQ25622、我很担心断开后 VBUS 上的电压和连接后的浪涌电流符合 USB 规范。

我已经在数据表中了解了 RBFET、它可以防止 VBUS 在断开后被供电。 但我并未发现提及 VBUS 放电是为了确保总线电容器在时间内排空 、以使 VBUS 上的电压快速下降到符合规范的水平(从 USB 主机或电源断开后的2.5ms 内必须降至0.8V 以下)。

我确实看到了一个 默认禁用且名为 FORCE_PMID_DIS 的寄存器、该寄存器被描述为"强制 PMID 放电电流(~30mA)"。  遗憾的是、现在  还没有对其进行讨论、但我假设这是为了使连接到 PMID 引脚的"中间电源"电容器放电、尽管我不确定此寄存器定义的放电将在何时以及在什么条件下启动和停止、 我也无法确定 为什么要对这些电容器进行放电。 如果可以了解    FORCE_PMID_DIS 寄存器的用途或意图、那将非常有用。

无论如何、我假设  FORCE_PMID_DIS 寄存器不用于 解决 USB 断开后 VBUS 放电的问题。 我正在考虑 添加一个由  USB-C PD 控制器 IC 控制的 P-FET (具有方便的 VBUS 放电引脚)、但除非绝对必要、否则我不想在电源路径中放置更多的元件。

 BQ25622的目标之一似乎是 作为 USB 与系统其余部分之间的主电源路径控制器、这是否意味着它能在断开后放电时序方面平稳地处理 VBUS 条件?

对于 本主题的另一侧、  BQ25622是否也执行符合 USB 的浪涌电流限制? 在 §9.3.3.6中提到、它提供" 通过将 IINDPM 设置为其最低可编程值并在每个可用设置中逐步升高、直到达到 IINDPM 寄存器设定的值而使系统电源轨斜升时的软启动"。 该寄存器的范围是100mA 的-3200mA。 USB 规定设备 在连接后的100ms 周期内最大应消耗约100mA。 因此、我要提出的相关问题是 、BQ25622是否设计为符合100mA 的 100ms USB 规范。

***更新***我在数据表中找到了这篇文章"该器件在输入电流方面符合 USB 2.0和 USB 3.0电源规格",因此 听起来  BQ25622确实能够执行浪涌电流限制。 但我仍然没有发现 VBUS 放电的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考9.3.3.3 D+/D–检测设置输入电流限制(仅限 BQ25620)、BQ25622没有 D+/D-引脚、也不会执行 D+/D-输入电流限制检测。  输入电流限制为 ILIM 引脚和 IINDPM 寄存器位设置的两个值中的较低者。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、是的、您所描述的行为在数据表中清晰明了。  

    我的问题是 、BQ25622是否  在分离后使 VBUS 放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FORCE_PMID_DIS 默认为0 (即禁用)。 默认情况下、该器件不会使输入电压放电。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您。 这一点现在更加清楚了、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我有关于  FORCE_PMID_DIS 的问题

    是否会 在置位时放电? (即使 VBUS 由 USB 供电)

    或者它是等到 VBUS 低于断开阈值后才开始放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMID 放电电流(~30mA)仅在  FORCE_PMID_DIS=1时适用。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、宁、我的 问题是关于何时放电。

    如果  即使 VBUS 通电、我也将 FORCE_PMID_DIS=1置位、它是否仍会接收30mA?

    我想了解一下 MCU 是否有责任在 USB 断开后立即将 FORCE_PMID_DIS 置为有效;或者 BQ25622足够智能、可以知道何时对 VBUS 进行放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该灌入电流。

    设备不是那么智能。

    谢谢。