您好
根据第26页的"UCC25640x 加电指南和调试说明"、可以提到:"在 FB 引脚和接地之间添加电阻器可以在 Vcomp 电平上设置最大钳位。 它可用于
最大功率级别、最大输入电流和最小频率钳位。"
我想限制谐振开关频率。 请说明如何选择 FB 全下电阻器。
此致、
Cj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
根据第26页的"UCC25640x 加电指南和调试说明"、可以提到:"在 FB 引脚和接地之间添加电阻器可以在 Vcomp 电平上设置最大钳位。 它可用于
最大功率级别、最大输入电流和最小频率钳位。"
我想限制谐振开关频率。 请说明如何选择 FB 全下电阻器。
此致、
Cj
尊敬的 CJ:
FB 引脚可在5.6V 上宽松调节。 通过在 FB 引脚连接电阻器、您可以限制过载期间光耦合器需要的电流。
因此、对于最小 LLC 直流输入电压和满负载电流、您可以通过将光耦合器电流与其串联和 GND 来测量光耦合器电流。 假设该电流为35uA。 这 将使 VFBreplica 为(80uA-35uA)* 100k Ω= 4.5V。 此处80uA 是内部 IFB 电流源、100k Ω 是内部 RFB 电阻值。

因此、我们 将 VCR 峰峰值限制在5V、以钳制最小频率。 通过 RFB 电阻器的电流需要为5V/100k Ω= 50uA。
为此、通过 FB 引脚灌入的电流需要为30uA。 因此、FB 引脚电阻器应为5.6V/30uA
此致
马尼坎塔