This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:为了设置最小频率钳位、在 FB 引脚到接地之间添加一个电阻器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245891/ucc256404-adding-a-resistor-from-the-fb-pin-to-ground-in-order-to-set-minimum-frequency-clamp

器件型号:UCC256404

您好

根据第26页的"UCC25640x 加电指南和调试说明"、可以提到:"在 FB 引脚和接地之间添加电阻器可以在 Vcomp 电平上设置最大钳位。 它可用于
最大功率级别、最大输入电流和最小频率钳位。"

我想限制谐振开关频率。 请说明如何选择 FB 全下电阻器。

此致、

Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    在检测到 ZCS 后、控制器会自动增大开关频率。 由于控制信号受到限制、在 FB 上连接一个外部电阻器会影响转换器的动态响应。

    如果您仍要连接外部电阻器、请告诉我。 我可以共享计算结果。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的回答。 我理解它的局限性、但我喜欢测试和检查它的实用性。 请分享如何计算电阻。  

    此致、

    Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    FB 引脚可在5.6V 上宽松调节。 通过在 FB 引脚连接电阻器、您可以限制过载期间光耦合器需要的电流。

    因此、对于最小 LLC 直流输入电压和满负载电流、您可以通过将光耦合器电流与其串联和 GND 来测量光耦合器电流。 假设该电流为35uA。 这 将使 VFBreplica 为(80uA-35uA)* 100k Ω= 4.5V。 此处80uA 是内部 IFB 电流源、100k Ω 是内部 RFB 电阻值。

    因此、我们 将 VCR 峰峰值限制在5V、以钳制最小频率。 通过 RFB 电阻器的电流需要为5V/100k Ω= 50uA。  

    为此、通过 FB 引脚灌入的电流需要为30uA。 因此、FB 引脚电阻器应为5.6V/30uA

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    了解~~谢谢。

    此致、

    Cj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    了解~~谢谢。

    此致、

    Cj