This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:TPS54821RHLR 中的低输出电压

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247070/tps54821-low-output-voltage-in-tps54821rhlr

器件型号:TPS54821

您好!

在我的设计中、我使用  TPS54821从12V 转换为8V。

遗憾的是、输出电压在2V 左右无法稳定、而在8V 左右

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niv、

    请将 C569自举电容从100pF 改为0.1uF/50V。 100pF 过小、无法为高侧 FET 提供日期驱动。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢。

    南锡