This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:替代 UCD9090工作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246820/ucd9090a-replace-ucd9090-effort

器件型号:UCD9090A
主题中讨论的其他器件: UCD9090

专家、您好!

我们想知道如何使用 UCD9090A 替换 UCD9090。 我在其他帖子中查看了、发现代码应该不同、也从应用手册 SLVA908中有所改进。 如果在 UCD9090中没有明显使用较新的改进、我想知道客户是否可以顺利迁移至 UCD9090A? 我们可以直接更改代码、一切都正常吗? 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在硬件方面无需更改。

    如果客户在生产时使用数据闪存 csv 或数据闪存十六进制文件对 UCD9090进行编程、则他们必须为 UCD9090A 重新生成十六进制文件。

    如果客户在生产时使用项目文件对 UCD9090进行编程、则无需更改。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    感谢您的及时回复!!  

    此致、

    安连