Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, UCD9090
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 主题中讨论的其他器件: UCD9090
专家、您好!
我们想知道如何使用 UCD9090A 替换 UCD9090。 我在其他帖子中查看了、发现代码应该不同、也从应用手册 SLVA908中有所改进。 如果在 UCD9090中没有明显使用较新的改进、我想知道客户是否可以顺利迁移至 UCD9090A? 我们可以直接更改代码、一切都正常吗? 谢谢!
此致、
安连