This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288电流限制设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245948/tps55288-q1-tps55288-current-limit-setting

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好

我对 TPS55288电流限制有疑问。

我们当前使用的输出电压为14V 输出、输出电流为6A (2ms 开启、13ms 关闭)。

我想根据负载变化检查 TPS55288输出电压、但当我使用电子负载施加6A 时、TPS55288输出关闭。
我检查了寄存器、它处于 OCP 状态。

 硬件的感应寄存器短接、我在2h 寄存器上设置电流限制禁用。

根据上述设置、输出不应关闭、但我不知道为什么会关闭。

我想知道是否需要任何其他硬件和软件设置。
(我已经在 ILIM 引脚上设置了20k Ω)。

语 越南语 希腊语 挪威语 威尔士语 海地克里奥尔 波斯语 翻译方式 复制以下 URL 返回 在您的网站中嵌入以下代码片段 启用协作功能并自定义小部件:必应网站管理员门户 返回