主题中讨论的其他器件:TPS61178、 TPS61022
尊敬的专家:
我们需要使用 TPS61178实现3~5V 输入至5V/3A 输出。 我们遵循 EVM 上的 webench 设计、但发现有任何负载时输出无法稳定在5V。 (我们失败的原因是、轻负载条件下0.75A 的输出电压变为4.4V、而满载条件下、3A 的输出电压变为大约2V)
webench.ti.com/.../123

我们曾尝试调整补偿、但仍然无法让负载上的输出电压稳定在5V。 我们已尝试使用3.3uH/1uH/470nH 电感器。 和补偿组件:除了 Webench 建议的值外、我们还尝试了 C6= 10pF、R5=1.8k Ω、C5=220nF。

由于我们没有找到此器件的计算工具并且客户需要在明天决定是否使用此解决方案、我们可以获得您的帮助、建议我们如何调整 EVM 以达到客户要求的规格? 3~5V 输入转换为5V/3A 输出
谢谢你。
此致。
信迪