This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61178EVM-792:无法使5V/3A 的设计脱颖而出

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246626/tps61178evm-792-could-not-make-the-design-for-5v-3a-out

器件型号:TPS61178EVM-792
主题中讨论的其他器件:TPS61178TPS61022

尊敬的专家:  

我们需要使用  TPS61178实现3~5V 输入至5V/3A 输出。 我们遵循 EVM 上的 webench 设计、但发现有任何负载时输出无法稳定在5V。 (我们失败的原因是、轻负载条件下0.75A 的输出电压变为4.4V、而满载条件下、3A 的输出电压变为大约2V)

webench.ti.com/.../123

我们曾尝试调整补偿、但仍然无法让负载上的输出电压稳定在5V。 我们已尝试使用3.3uH/1uH/470nH 电感器。 和补偿组件:除了 Webench 建议的值外、我们还尝试了 C6= 10pF、R5=1.8k Ω、C5=220nF。  

由于我们没有找到此器件的计算工具并且客户需要在明天决定是否使用此解决方案、我们可以获得您的帮助、建议我们如何调整 EVM 以达到客户要求的规格?  3~5V 输入转换为5V/3A 输出

谢谢你。

此致。

信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    1.能否在添加负载时提供一个波形?

    可能的原因之一可能是低输入电压。

    我想该器件在加载时能提高 UVLO 2.6V、因此该 器件保持导通和关断状态、输出看起来异常。

    2. TPS61178不 适合输出5V3A 和5Vin。

    由于导通时间最短、当输入 接近输出目标时、输出电压将出现较大纹波、在重负载下尤其如此。

    3.您可以选择 TPS61022,它更小,但也可以实现真正的断开,其 UVLO 为低至0.5V。

    请参阅其 DS 和用户指南。

    具有0.5V 超低输入电压的 TPS61022 8A 升压转换器数据表(修订版 D)(TI.com)

    TPS61022EVM-034评估模块

    此致

    费格斯